This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501PB:ONET8501PB 输入阈值调整范围

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P, ONET8501P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769349/onet8501pb-onet8501pb-input-threshold-adjustment-range

器件型号:ONET8501PB
Thread 中讨论的其他器件: ONET1151PONET8501P

您好!

ONET8501PB 和 ONET1151P 提供一些输入阈值调整。 但它采用 1至255的数字形式、 并且没有规格 DAC 涵盖的确切范围。 它到底是如何工作的? 此设置是否相对于平均功耗? 以及最小和最大设置之间的范围。 是否可以重新调整比例?   

此致、Dmitri Snejko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、
    请注意数据表的图9和10、其中显示了寄存器设置与 LOS 的关系
    置位/取消置位和 LOSRANG 位设置。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    感谢您提供参考、但我询问输入阈值设置(寄存器0x01)。 它负责决策、对绩效有相当大的影响。 我找不到该参数的任何量化。 它的稳定性以及随温度变化参数或在部件之间变化的方式
    此致、Dmitri。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、
    图9和10中所示的寄存器对应于寄存器0x01设置。
    我检查了先前收集的数据、但无法看到有关寄存器0x01设置与 LOS 断言/失效的其他数据。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我不确定你是对的。  

    图9. LOS 置为有效/置为无效电压与寄存器设置 LOSRNG=0

    图10. LOS 置为有效/置为无效电压与寄存器设置 LOSRNG=1

    LOS 阈值由寄存器8、9、10或11控制、这些寄存器由速率引脚选择。 而寄存器1控制决策阈值。 它必须与 平均输入功率相关。 我们看到该寄存器设置对 BER 性能的影响、但数据表实际上没有任何信息。  

    此致、Dmitri

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、

    我更深入地研究了这一点、实际上该寄存器0x01设置了切片器电平、或者我们在输入端检测到0或1的位置。 如您所述、它与 LOS 阈值电平设置无关。

    此外、我一直在搜索 ONET8501P 或 ONET1151P。 这两个器件也使用相同的 THADJ 寄存器- ONET1151P 也具有 CPRNG 位。

    但是、我无法找到 THADJ 阶跃与交叉或占空比失真的关系。 我想您也许可以禁用偏移校正并使用固定压摆率信号。 然后更改该寄存器内容。 因此、您将能够确定 DCD 与寄存器0x01的设置。 此外、由于零件间差异、您可以添加+/-30%。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nasser、

    您认为开发团队的某个人可以提供更多信息吗?

    此致、Dmitri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、
    与其中一位设计人员一起、我们实际上查看了评估报告。 遗憾的是,我们没有看到一份报告对此进行了说明。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    好的。 我们将尝试在开发板上测量它。

    谢谢、Dmitri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dmitri、

    此致、Nasser