This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:电压跟随器配置有问题

Guru**** 2908950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769758/lm7171-problem-with-voltage-follower-configuration

器件型号:LM7171

大家好、我在试验电路板上借助 SOIC-8分线板构建了一个电压跟随器。 但是、运算放大器无法按预期工作。 这些连接与 TINA 仿真中的连接相同。 输出为-10V。 我尝试更改 opmap 、但它提供+10V 输出。 我尝试了另一种运算放大器、它变得非常热、因此 我停下来并希望从 TI 社区寻求帮助

e2e.ti.com/.../voltage-follower.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eshwar、您好!

    您为何对输出短路? 请勿将 LM7171的输入端连接到信号接地端。 删除此连接!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、您好、这是为了测试电压跟随器配置。 如果 V+接地、输出引脚必须显示零电压。 同样、在 V+上施加的任何电压都必须出现在输出引脚上。 我尝试在 V+上施加1V 电压、但它在输出上显示的是9V、而不是1V。 请建议将此 IC 用作电压跟随器的措施
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eshwar、您好!

    LM7171的单位增益不稳定、但需要最低增益+2。

    适当的电压跟随器看起来是这样的(图片来自另一个线程):

    Kai