This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:LM13600和 LM13700之间的函数差异是什么。

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM13700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769406/lm13700-what-is-function-difference-between-lm13600-and-lm13700

器件型号:LM13700

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找 能够与 NJM13600配合使用的 TI 器件、因为竞争对手器件将很快停产。

 NJM 13600/13700数据表

https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM13600_NJM13700_E.pdf

 我认为 TI 现在才有 LM13700、因为 LM13600已停产。

 LM13700是否可用于 NJM13600更换?

 我注意到 LM13700方框图与 LM13600原理图不同。 (我已连接 LM13600数据表。)

 原理 图中添加了该特性。 Q13基极连接到 Q3集电极。 但在 LM13700的情况下、它没有连接。

  这种连接会发生什么情况?  它是否用于缓冲器输出的高速运行? LM13600和13700之间的 NY AC 特性是否不同?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LM13600.pdf

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    据说、在大多数情况下、差异微不足道、LM13700在音频应用中提供了出色的性能。

    但是、如果不知道您的电路、我建议您自己对13600和13700进行一些测试、并确定是否可以使用 LM13700。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、

    LM13600中的额外连接有两个主要影响。
    它会增加引脚7和10上所需的缓冲器输入电流。
    它允许缓冲器输入晶体管以更快的速度关闭。 适用于方波、"数字"应用。
    该差异仅影响达林顿缓冲器。

    虽然达林顿缓冲器很有用、但引脚5、12上的输出电流可随时传递到跨阻运算放大器、以实现增益和缓冲。 我更喜欢这种方法、因为没有输出失调电压、而 LM13700输出电压不会移动、这应该会提高 THD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron 和 Kai 您好、

    非常感谢您的回复。

    我明白了!

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。