This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:有关 INA240输出电容负载的问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769345/ina240-a-question-about-ina240-output-capacitive-load

器件型号:INA240

您好!

我们使用 INA240A2来测量电机电流。  但是、根据数据表、INA240A2输出最大容性负载应限制为1nF。  因此、我们在20Hz 低频滤波器前面添加了一个缓冲器。  我的问题是要了解 是否需要在滤波器前面放置缓冲器、以限制 电容负载、即使在输出端放置了一个电阻器也是如此。  我已附上原理图供您参考。  如果你能及时答复我,我将不胜感激。

此致、e2e.ti.com/.../Attachment.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为删除突出显示的缓冲器是可以的;INA240输出应该仍然保持稳定。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peace、

    为什么要使用200MHz 运算放大器来构建20Hz 低通滤波器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的提问。 您会推荐什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    感谢您的帮助!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peace、

    看似240容性负载、输出信号可保证小于1nf、而不会导致持续振铃。 同意其写入方式可以推断输出不应加载>1nf、否则可能会发生振铃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、BP101!