Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240 您好!
我们使用 INA240A2来测量电机电流。 但是、根据数据表、INA240A2输出最大容性负载应限制为1nF。 因此、我们在20Hz 低频滤波器前面添加了一个缓冲器。 我的问题是要了解 是否需要在滤波器前面放置缓冲器、以限制 电容负载、即使在输出端放置了一个电阻器也是如此。 我已附上原理图供您参考。 如果你能及时答复我,我将不胜感激。