This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:20V/V 放大

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00725, OPA857, THS4541, THS4508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769273/opa857-20v-v-amplification

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件:TIDA-00725THS4541THS4508

我正在寻找适合 OPA857 TIA 的低噪声、低失真20V/V 后置放大器。 在我的应用中 、带宽约为100MHz。  TIDA-00725参考设计使用 THS4541进行后置放大、但仅用于5V/V 增益。 我需要20V/V 您能否建议一个与 THS4541性能类似但能够提供20V/V 增益的运算放大器?

谢谢、

Chris D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    为什么不级联两个 THS4541?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris ello、

    如果需要在单个级中进行放大、可考虑以下一些选项。 在 THS4508和4509的情况下、某些频率将从大约20MHz 开始。

    e2e.ti.com/.../Compare-Parts.pdf

    最棒的

    Hasan Babiker