This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:使输出放大器饱和至 Vin 偏置电平

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768932/ina225-saturating-output-amplifier-to-vin-bias-level

器件型号:INA225

大家好、团队、

客户向我们提出了有关输出放大器饱和的问题。 他们想知道是否可以定期将输出放大器饱和至 Vin 偏置电平?  例如、如果 Vs 连接到3.3V、并且 IN+、IN-之间的信号经常超出输出上的电平钳位到3.3V、这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    感谢您的提问。 我们的工程师将在周一返回办公室时进行分析并作出响应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    理解这里的操作有点困难、但是 INA225的输出应该不会出现定期饱和(或压降)的问题。 当输入差分电压(VIN)超过满量程输入范围(对于增益25V/V 和 Vs=3.3V、该范围为~125mV)时、INA225的 VOUT 将饱和。 我们指定绝对最大输入电压实际上可以是-40V 至+40V、远远超过满量程输入。 总体而言、输出饱和是因为输出晶体管会达到饱和、如果该饱和经常发生、则实际上不会损害器件运行。

    作为一个一般注意事项、任一引脚上的输入电流应该被限制在5mA、当然、不能超过绝对最大额定值。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我想补充一点、Peter 的指导基本上适用于任何基于放大器的器件。

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter、Ian:

    感谢大家的帮助。 相信这可以回答客户的问题、但如果出现其他问题、我们会告诉您。