This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:老化导致的特征变化量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769151/opa188-the-amount-of-characteristic-change-due-to-aging

器件型号:OPA188

我的一位客户强烈希望获得以下数据。
请告诉我以下器件。

・OPA188AIDBVT

如果您有、请说明老化导致的特征变化量。

此致 Ozono。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shogo、

    请参阅数据表的第7.5和7.6节。 在这里、您将找到"长期稳定性"规格。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shogo、

    OPA188采用斩波放大器设计、可有效降低电压偏移和电压偏移漂移。 只要运算放大器正常工作、情况就会始终如此。 如 Kai 所指出的、数据表第7.5和7.6节中唯一的输入电压偏移长期稳定性被列为4uV 典型值。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程