This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6301:有关 THS6301IRSAR 功耗的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768947/ths6301-question-about-the-power-dissipation-of-ths6301irsar

器件型号:THS6301

大家好、

    客户希望了解 THS6301RSAR 在工作时的最大功耗、因此我可以在数据表中看到动态功耗和静态电流。 为了获得最大功率耗散、 我们是否需要添加这两个? 例如、当 THS6301在驱动模式1下工作时、总功耗 将为 P=220mW+15.9mA*12、对吗?

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengquan:

    您是否在数据表的图26中看到过"偏置0Z"曲线?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengquan、

    如 Kai 所述、图25和26显示了器件根据所用线路功率消耗的总功率。 数据表中的动态功耗规格包括静态电流功耗、无需添加。

    最棒的
    Hasan Babiker