This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:关于输出电压。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324, TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769152/lmv324-about-output-voltage

器件型号:LMV324
主题中讨论的其他器件: TLV9064

你(们)好。

我想为我提供有关电压跟随器输出电压的建议。

我们的原理图如下所示、它只是一个简单的电压跟随器。

空载时、输出结果约为2.7V。

这是正常的吗?

您能否告诉我、正常产品的输出电压下降了多少?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    您超出了 LMV324的共模输入电压范围! 输入信号不得在0...2.3V 范围之外。 再次阅读数据表。

    输出电压摆幅也受到限制。 查看数据表。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    Kai 正确。 有关 运算放大器的输入和输出限制、我建议观看我们的 TI 高精度实验室视频以了解详情。

    如果您需要轨到轨输入器件、我建议查看我们的 TLV9064。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    Kai 正确;对于3.3V 电源供电的 LMV324、您的输入共模电压过高。 如果您需要缓冲3.3V 信号、还需要使用高于3.3V 的电源电压。 没有放大器可以一直摆动到电源轨;即使是轨到轨输出放大器也无法完全到达电源轨。 检查数据表中的输入共模电压范围和输出摆幅。  

    此致、