This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA 电源定序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768794/pga281-pga-power-sequencing

器件型号:PGA281

您好,

我使用的是 PGA281、其输入级电源为10V 单端(即 VSP=10V 且 VSN=0V)、以及

输出级电源为3.3V (即 VSOP=10V & VSON=0V)&

逻辑电源为3.3V (与 输出级电源不同的电源)。

我的问题是"、因为所有这些功率都来自电路中的不同级。 它将按以下顺序打开 PGA

1) 1)输入级电源将首先加电

2) 2) DVDD 电源将在下一个打开

3) 3)最后一个输出级电源将被打开。

在此序列中为 PGA281加电会损坏 PGA 吗?? 或者我们是否需要遵循 PGA 的任何电源定序?? "

感谢您的帮助!! 提前感谢。

此致、

Rajesh Kaliyaperumal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、
    此电源序列不应损坏 PGA。 有关电源定序的更多信息、请参阅 PGA281数据表的第20页。