This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE030:AFE030或 AFE031的评估板

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE030, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768603/afe030-eval-board-for-afe030-or-afe031

器件型号:AFE030
主题中讨论的其他器件: AFE031

您好!

我正在寻找 TI 最便宜的点对多点窄带电力线通信解决方案。

我可以看到的最便宜的芯片是 AFE030 (1.75美元)、还有 AFE031、它有点贵(2.00美元)、但似乎有更多的支持(我宁愿为芯片支付更多的费用、在开发的这一阶段有更多的支持)。

我们需要的数据速率非常小(1kbps 左右)。

我是否可以为 AFE030或 AFE031购买评估板?

我看了最好的,我看到的都是评估板的图片,提到它们不能购买。  如果能帮助您确定任何芯片的评估板、我将不胜感激。

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我们预计将在今年晚些时候(可能到第二季度)在市场上推出 AFE031评估板。

    此致、