This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA117是否可用?

Guru**** 2925170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA145, OPA828, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166145/is-opa117-available

主题中讨论的其他器件:OPA191OPA145OPA828OPA140

大家好、

您能否确认以下页面中看到的 OPA117是否可用? 我在我们的产品文件夹中找不到此器件。

www.osioptoelectronics.com/.../AN-Photodiode-Parameters-Characteristics.pdf

我正尝试根据客户的要求为此找到替代器件。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    我在提供的文档中看到了对 OPA117的引用:   

         

    但我找不到任何其他关于(非常旧/过时??)的参考 Burr-Brown OPA117。   

    还有其他主题讨论光电二极管接口、例如:   

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163330/charge-sensitive-preamplifier-op-amp-selection/4380340  

    在这种情况下、使用 OPA191。  询问客户他们使用的光电二极管、我相信 PRAMPS 可以推荐一个运算放大器。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    谢谢你。 当我从客户那里获得更多信息后、我会再联系您。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    Burr-Brown 以及随后的 TI 从未生产过具有 OPA-117器件型号的运算放大器。  2006 OSI 目录表中列出的部件号可能 是一个排印错误。

    获得光电二极管应用信息后、我们的 PRAMPS 应用团队可以帮助您选择最适合的运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我认为 OPA111是指(现在已经过时) OPA111。 在类似的应用手册中、我发现:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    可能是这样- OPA111在当今是精密运算放大器。 OPA140、OPA145和 OPA828都是现代 TI JFET 运算放大器、非常适合高电压光电二极管应用。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas 和 Kai:

    感谢您的支持。

    我还没有收到客户的任何回复、但我会向他们提供这些信息。

    此致、

    Marvin