This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:确认操作成功

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167980/ths3091-confirmation-of-successful-operation

器件型号:THS3091

这更是一种确认-使用 THS3091的1/10衰减电路确实在低频下稳定运行。 这基于在测试台上采集的数据、这些数据可实现原始问题(也在此处复制)中所示的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udayan、您好!

    根据您在本帖子中分享的内容以及我们在原始问题中进行的总结对话、我认为您可以合理地得出您选择的实施方案是稳定的。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udayan、您好!

    如果知道电路输入端的源极和输出端的负载、就无法回答这一问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个问题-我告诉您电路是稳定的。 我可以在我的 O-示波器上看到它。 创建此帖子是为了结束3个月前开始的讨论、讨论衰减电路与 THS3091的可行性。 由于这个电路的运行、我的项目现在已经很好地完成了。 这将有助于那些提到该职位的人对他们的构建有一定的信心。

    选择此零件以降低库存成本。

    Udayan Mallik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了

    祝你好运。

    Kai