This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:THS4131---- 它是否可以用作正常运算放大器、减法器?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167833/ths4131-ths4131-----can-it-be-used-as-a-normal-op-amp-as-a-subtractor

器件型号:THS4131

如下 所示:

它是否可以用作正常运算放大器、减法器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 FDA 作为减法器。  差分配置中使用的运算放大器利用反相和同相输入的性质来执行减法、与之不同的是、使用 FDA、您必须向其中一个输入提供反极性信号。  这可以有效地将输入信号路径" WAPS"为减法。

    例如,以下是《TI 模拟工程师电路设计指导手册 》中的减法器电路:

    您可以观察到、输出信号 Vo 以信号 Vref 为基准、可以设置为0V 或 GND。  同相端子接收要从中减去的信号、而反相端子接收减去的信号。  这是 V2DIFF - V1DIFF、在图像中显示为 Vo。  

    对于 FDA 设置、产生的电压将是 THS4131的 Vout+和 Vout-之间的差分电压。

    对于 FDA 电路:

    如上图所示、信号 V1与 FDA 的同相输入匹配、表示其正信号、而 V1的负输出端连接到 FDA 的反相端子。  对于信号 V2、必须切换该极性以执行减法、否则信号将求和而不是减法。  观察信号 V2的正输出如何进入 FDA 的反相端子、负输出如何进入 FDA 的同相端子。

    如图所示、利用 FDA 将导致与正常运算放大器差分电路类似的行为。  我建议您执行仿真、并根据您自己和应用需求确认此行为。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    这样一个非常普遍的问题很快就为人们打开了疯狂猜测和猜测的空间。 因此、请告诉我们您计划做什么。 然后、我们可以了解 THS4131是否适合您的用途。

    Kai