This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:校准方法

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167808/ina226-calibration-method

器件型号:INA226

大家好、

 关于 INA226、 我不太确定 INA226是如何由于实际测量而调整结果的、 下面介绍了它。 您能解释一下它是否如此工作吗? 谢谢!

 

 

例如、校准寄存器内容为0x1900、最后我计算的电流为33A、但外部安培表结果为33.3A。

那么校准寄存器内容应该被调整为=0x1900*(33.3A/33A)=0x193A?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    您的示例计算正确。 该过程不需要任何其他系数、它只是一个系统增益校准、主要用于校正 INA226增益误差、分流容差、分流传感布局电阻增益误差。 与任何校准一样、它的性能仅与外部校准测量一样好(例如、在您的示例中为33.3A)、并且应该优于包括 INA226固有增益误差、分流容差和布局在内的总误差。

    该10µV 在技术上不适用于器件失调电压(最大 Δ V)、但这通常不是问题、因为失调电 压误差仅在较低电流下(或 Vsense < 1mV)对总误差产生显著影响。 如果您实际上必须在低电流(低 Vsense)条件下保持非常严格的精度、那么您可以执行两点线性校准、但这会引入系统和制造复杂性、因为您需要两个负载电流(例如33.30A 和1.00A)、这两个负载电流都是精确测量的。 您必须使用标准 y=mx+b (或 load_adc = gain* load_Real + offset)求解系统增益和偏移、然后将其加载到主机处理器的固件中。

    此致、

    Peter