This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:通过 ADC LSB 步长来比较 INA3221和 INA226的精度

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167927/ina3221-comparing-ina3221-and-ina226-accuracy-via-adc-lsb-step-size

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA226

在查阅 INA3221和 INA226数据表后、我提出了下面的比较表:

 INA3221

INA226

分流 LSB 步长

µV μ A

2.5 μ A µV

总线 LSB 步长

8mV

1.25mV

当前 LSB 步长

(可配置、仅分流)

不适用

µA μ A

功率 LSB 步长

不适用

15.25mW

我想知道如何将这两个芯片的精度联系起来。
总线 LSB 步长很简单、您可以将两个 INA 芯片的同类器件与同类器件进行比较、相反、存在分流 LSB 步长和电流 LSB 步长。

我想知道用户为什么不从 INA226的分流电压寄存器中获取数据、而不是从电流寄存器中获取数据(根据分流电压计算)。

产生这个问题的原因是电流寄存器内的 LSB 步长远远大于分流电压寄存器(2.5微伏与610微伏)、这将降低精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    查看不同器件的一般精度/误差水平的最简单方法是使用产品页面上的误差分析工具。 例如、IAN226页面上的默认设置如下所示:

    至于 LSB 问题:电流 LSB 实际上是用户根据您的最大预期电流选择的值、因此如果您使用的是满量程范围、则分辨率是相同的。 此外、在您上面给出的示例中、一个 LSB 以伏特为单位、另一个以安培为单位、因此它取决于分流电阻器的尺寸与它们之间的关系。  

    此致、

    Mitch