This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859:匹配通道?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859, OPA3S328, OPA2380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167565/opa3s2859-matching-channels

器件型号:OPA3S2859
主题中讨论的其他器件: OPA3S328OPA2380

大家好、

我有一位客户  正在使用激光检测 器、该过程的第一阶段是 TIA 电路、他们表示有兴趣利用 OPA3S2859。   他们之所以关注 OPA3S2859 、是因为他们的当前设计需要2个镜像电路-希望 OPA3S2859在单个封装中具有双镜像 TIA?  这用于红/绿激光检测。

如果其他解决方案在成本和功能方面更适合、客户也有兴趣谈论这些解决方案。

客户还要求提供有关红/绿激光检测的白皮书。

请告诉我。

感谢大家的问候、  TI-AFA John Garrett

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚收到了客户提供的其他信息:

    我看到了其他几个更符合我们电压要求的选项、其中2.7V 或更低的工作电压范围更好。 此外、我们只是尝试捕获150-1200 RPM 激光的激光检测。 或者使用带有类似10kHz 覆盖层的线激光、因此我认为带宽不会成为以下任何一项的问题:

    OPA3S328

    OPA2380

    再次感谢 TI-AFA 的 John Garrett

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

     我们的双放大器选择是两个镜像放大器、一个比使用两个独立放大器进行设计小、成本更低。 例如、以下 是 OPA3S2859和 OPA3S328的方框图:

                               

     对于红/绿激光检测、我同意带宽不是此应用的问题。 通过 RPM 激光、这意味着脉冲序列、而不是宽脉冲或连续脉冲? 此外、他们是否期望较大的电流范围?  

      以下是一些资源:

    1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opt301.pdf
    2. https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?
    3. https://www.ti.com/lit/an/sbau305b/sbau305b.pdf? (基于 ToF)  

    谢谢、

    Sima