This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:在误差分析中包含偏置电流

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166644/ina281-including-bias-currents-in-error-analysis

器件型号:INA281

您好!

我将使用 INA281通过10欧姆感应电阻器监控1mA 电流源、从而产生10mV 的失调电压、然后放大500V/V 它采用负载为100欧姆的高侧电流感应配置。 共模电压约为0.1V。在这篇文章中、我将包括一个感应电路原理图。

我正在完成电路的误差分析,我想知道我应该如何计算....的误差

  1. 理想失调电压与 CSA 输入偏置电流产生的失调电压之间的关系。
  2. 理想负载电流与 CSA 输入偏置电流产生的负载电流之间的关系。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    对于该器件、INA281输入针对 IB 与 Vsense 以及 IB 与 VCM 建模。  我将查看模型行为以查看预期的误差。  

    另一种方法是假设 INA281在12V 的最大输出电压下的最大误差为12/500、最大输入电压在 IB+上大约为30µA μ V、在 IB-上大约为18µA μ V、并将其用于预期误差。  我没有说哪个值很重要的原因是、您需要定义离开源的误差或进入负载的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 IB 与 Vsense 中的值实现它的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    下面是您可以预期的误差示例。  这些 IB pos 和 IB neg 值可能随输入而变化、如数据表中所示。

    您可以看到、对于1mA 电流、理想的输出电压为5V。  误差为4.88-5/5*100 =-2.4%误差

    对于负载电流、它为955.28µA μ A、因此理想输出为4.78V。  因此负载电流的误差为4.88-4.78/4.78*100 = 2.09%。

     e2e.ti.com/.../INA281_5F00_E2E.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的帮助。