This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:TI 参考设计中的交流压降快速检测电路"tidrv40a"

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785888/tlv3502-ac-drop-fast-detection-circuit-in-the-ti-design-tidrv40a

器件型号:TLV3502

您好!

在本 TI 参考设计"tidrv40a"中、

http://www.ti.com/lit/df/tidrv40a/tidrv40a.pdf

我认为此电路不会像我们所希望的那样正常工作。

从上面的捕获可以看出、交流输入下降时、即 R410和 R414左端子处的电压为0。

在这种情况下、R415上的电压将继续使比较器 U401A 的输出为低电平、而不是变为高电平。

 

我还在 LTSPICE 中对该电路进行仿真、发现它确实工作异常。

我们可以看到、即使交流输入下降、V (AC_DROP)也始终为低电平。

是否有人可以检查它?

如果它可以正常工作,请告诉我它的工作原理以及我的仿真结果为什么显示它不能正常工作??? 非常感谢。

 

PS:附加了仿真文件。

e2e.ti.com/.../AC-Drop-Fast-Detection.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jankel、

    您能否附上 TINA (.tsc)或 LTSPICE (.asc)文件供我查看? 我无法打开您之前附加的项目。

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jonny、

    我尝试下载所附内容、并将其解压。 我发现它可以正常工作。 (我使用的软件是 LTSPICE IV、您可以使用 LTSPICE IV 或 XVII 将其打开。)

    无论如何、您也可以尝试以下链接。

    链接:

    密码:xpk6

    有效期:7天

    复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jankel、您好!

    反相引脚似乎始终同相、比同相引脚高50mV。 这会导致输出始终为低电平。

    电路的绘制方式是、我相信反相引脚对来自 ACN 和 ACL 的分频输入求和、但是您电路中的 R2仅对该信号进行分频、并不会产生任何有意义的结果。

    感谢您的讲解、我将与我们的系统工程师讨论该部件应如何正确工作。

    我的问题是、您认为器件输出高电平的交流信号跳闸点是什么?

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    很难说。 如何确定我应该将哪个输入电压点定义为跳闸点?

    输入电压超过0。

    我们可以定义该跳变点的方法之一是、我认为、对输入电压进行积分、同时进行降噪、因此会生成另一个控制信号、我们可以使用生成的信号来判断输入电压是否消失。 当不存在连续输入电压时、该信号将下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jankel、

    我仍然对电路的确切工作方式有一些疑问。 我已将此问题转发给几位不同的系统工程师、并正在等待他们的意见。

    只是想让你知道我仍在研究这个问题。 我将在更新过程中向您提供任何更新。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    感谢您的努力。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我现在的理解、

    该电路应将电流交流输入与之前的中性线值(2.5us 之前)进行比较、并检测交流信号是否变为低电平。

    在仿真中、您的 ACL 和 ACN 似乎在进入比较器输入之前在节点处处于同相状态、从而导致输入保持低电平。 遗憾的是、系统团队以前作为左侧设计工作的工程师无法访问仿真文件、但我将尽力尝试将电路仿真为预期功能。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jankel、您好!

    我认为该电路能提供它所承诺的:

    e2e.ti.com/.../jankel1.TSC

    我已经对电路进行了一些简化、使情况更加清晰。 输入信号在 t = 18.75ms 时短路约2ms、以模拟快速(!) 压降。 因此、VM1的极性变化约为500µs μ s、足够长的时间使 TLV3502的输出切换。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    感谢您的回复。 没错、它会将当前交流输入与上一个进行比较。 (与其他一些小技巧结合使用 )

    尊敬的 Kai:

    感谢您的仿真结果。

    现在我了解了。

    我还获得了以下工作仿真结果(我只更改了我之前仿真电路中的压降时间瞬间、然后它就工作了。)

    但该电路有故障/失败。

    该电路利用 C2产生的电压保持来实现该功能、

    所以、  

    一旦电压下降发生在交流过零点或非常接近的位置、电路就无法正常工作。 (正如我之前的仿真结果所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jankel、您好!

    这不是信号关闭检测或其他任何东西、而是快速下降检测。 它会检测(!)内是否有快速下降 常规脉冲序列。 对我来说、电路执行它应该执行的操作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    好的、谢谢、我明白了。 此电路仅检测交流电快速下降、但未检测到交流电关闭。