This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:RTE 封装缺少散热焊盘尺寸

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, TLV9064, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786611/tlv9004-missing-thermal-pad-dimensions-for-rte-package

器件型号:TLV9004
主题中讨论的其他器件: TLV9064TLV9002

您好!

TLV9004的数据表缺少 RTE 封装的散热焊盘尺寸。 我能否假设 RTE 封装与 TLV9064中使用的封装相同、TLV9064的尺寸在其数据表的第69 - 71页上?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    感谢您将此事提请我们注意。 是的、器件之间的 RTE 封装相同、因此 TLV9064是一个很好的基准。 我将告诉我们的团队、我们将解决这个问题。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    还有另一种查找此信息的方法。 从产品页面的引脚排列和质量选项卡开始。  http://www.ti.com/product/TLV9004/pinout-quality 

    向下滚动到 CAD/CAE 符号部分、  然后单击 WQFN (RTE)、很奇怪、焊盘尺寸未在此处列出、也未在 TLV9064产品页面上列出。

    是的、您可以使用 TLV9064数据表、我将检查为什么这不是 TLV9004数据表的一部分、也不是"mpqf149" RTE 文件的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    这一问题现已修复、应该在 TLV9002数据表中。 如果看不到、请尝试清除浏览器的缓存并重新加载。

    最棒的
    Paul