This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:OPA189是否适合在单端到差分输出应用中使用?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787854/opa189-may-opa189-suit-use-in-single-end-to-differential-output-application

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: OPA2189

你(们)好,先生  

输入为+15V~-15V 25KHz 正弦波

是否有基准电路可让输出变为差分输出? 和输出波形(输出为0~-30V、阻抗负载为5-10nF)。

                                       令人很烦

 e2e.ti.com/.../waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    您指定了+/-15V 电源和0V 至-30V 差分输出。这有两个问题; 输出摆幅的额定低端限值为-30V、电源轨为-15V、正如前面的 e2e 讨论中所述、运算放大器无法摆动到电源轨。 此外、OPA189/OPA2189可能不稳定、驱动5nF 至10nF。 数据表 图26小信号过冲与容性负载间的关系显示、在1nF 负载下、过冲百分比在40%至45%的范围内、这表明相位裕度仅在30至35度左右。 如果电容负载进一步增加到5nF 或10nF、则相位裕度将不足以维持稳定性。 因此、如果 OPA189能够驱动容性负载电路、则需要进行补偿。

    我在下面展示了一个提供差分输出的基本 OPA2189放大器电路。 我喜欢使用两个反相级、以便每个级的噪声增益相同、从而产生类似的带宽。 增加了与10nF 负载串联的100 Ω Riso、以稳定运算放大器。 您可以在此处查看 TINA Spice 仿真结果:

    从该结果可以看出、在 30Vpp 输入下可实现60Vpp 输出。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我可以获取您的仿真文件来导入 Tina 吗?

                                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    请参阅随附的 OPA2189差分输出放大器电路的 TINA 仿真文件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA2189_5F00_DiffOut_5F00_01.TSC