This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA110:INA110KU 的直接高温替代产品

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787679/ina110-drop-in-higher-temperature-replacement-for-ina110ku

器件型号:INA110

有人知道 INA110KU 放大器的理想高温降级替代产品吗? 我突然需要将电路板置于80C 的环境中、而 INA110KU 仅需达到70C。 INA110AG、-SG 和-BG 的额定温度为85C、但我在 DigiKey 或 Mouser 找不到它们、即使我可以、这些可能也不是表面贴装。 有什么建议吗?

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的发帖。 INA110的独特之处在于增益电阻器位于器件内部。 我们没有另一个具有此功能的/较新的 INA 可承受更高的温度额定值。 您能否接受具有外部可调增益的 INA?

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tamara。 我希望在不改变电路板其余部分的情况下、将 INA110从电路板上弹出并弹出一个新的电路板。

    是否有主要使用相同引脚的替代产品? 也许我可以通过某种方式将一些电阻器跳到 PCB 中...

    谢谢
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    抱歉、我们没有任何与该器件类似的东西。 这是我们产品系列中的一款独特产品。 我们的所有较新 INAS 均遵循标准封装/引脚排列。

    Tamara