This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:了解输出配置

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, TLC2272A, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779429/tlc2272-output-configuration-understanding

器件型号:TLC2272
主题中讨论的其他器件: 、LM7705

尊敬的先生/女士:

问候!!!

我们在了解 U7A 输出配置时遇到一些困难、U7A 的输出取决于 D5和 R49。

我们测试了一些情况,如下所述:

TP29 TP21. U7A 引脚#2 U7B 引脚#7
10mV 149mV 47.4mV 198mV
20mV 155mV 50.2mV 204mV
30mV 161mV 53.6mV 212mV
40mV 168mV 57.6mV

223mV

我们已经浏览了 TLC2272的数据表、但我们找不到输入输出关系。

请在此为我们提供指导。

如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MIT、

    您将使用非常接近0V 的输入共模电压(TP29)来驱动 TLC2272A、U7A 输入。输入共模电压范围在低端降至大约-0.3V、这是可以的。 但是、将输出电压(TP21)保持在150mV 附近的问题很可能是运算放大器输出摆幅达到负电源轨限制。 查看 TLC2272A 电气特性表中列出的 VOL 限制:

    从检查中很难判断 U7A 的输出电流到底是多少、但如果 需要提供 500uA 或更高的输出电流、VOL 可能约为150mV。 输出摆幅尽可能接近0V、更改输入电压不会使其偏离该下限、直到 输入电压 变得足够大、 使输出脱离电源轨。 限制来自提供电流的输出 MOSFET 的导通电阻。

    每个运算放大器都有其输出摆幅限制。 如果输出需要非常接近0V、则可以将输出摆幅靠近电源轨的运算放大器或负电源偏置发生器添加到电源 V-中。 很难找到一个能够降低到10mV 电源轨的运算放大器。

    LM7705是一款低噪声负偏置发生器、用于在-0.23V 左右为 Vs 供电、以便大多数现代轨到轨输出运算放大器实际上可以摆动到0V。如果您有兴趣研究该选项、可在此处找到数据表:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供宝贵的答案。
    您能否进一步解释 U7A 的输出电压如何随输入电压的升高而增加、例如10mV、20mVetc.

    此致、
    MIT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MIT、

    当运算放大器的输出相对于输出轨向上推时、输出级处于饱和状态、运算放大器的线性区域运行时间更长。 其几乎所有的直流、交流和噪声性能都会严重下降、如果运算放大器仍作为真正的运算放大器运行、这是值得怀疑的。

    当施加到 U7A 同相输入的电压电平以10mV 为增量并以步长增加时、输出处于饱和状态。 一次将输入电压增加10mV 会使输出更接近饱和状态、更接近线性运行状态。 但是、由于输出不是线性运行、因此微小的增量输入变化不会产生完全线性的相应输出响应。 直到输出回到其线性工作区域、您才会期望输出根据输入电压乘以闭环增益设置而变化。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运算放大器 U7A 输出端的二极管 D5有何用途?

     

    谢谢、此致

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    电路是峰值检测器。 D5可防止保持电容 C11放电过快。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的快速响应。

    这真的很有帮助。

    此致
    Suraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我们实际尝试了该电路、在不同 输入电压下、运算放大器 U7A 的引脚1处获得恒定5V 电压、但当我在二极管 D5 (TP21)的引脚3处测量时、我的电压大约为-2.2V。

    请查看原理图、如果有任何错误、请告知我。

    谢谢、此致、

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suraj、

    您是否拥有推进 TLC2272应用所需的全部信息? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程