Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, TLC2272A, LM7705
主题中讨论的其他器件: 、LM7705
尊敬的先生/女士:
问候!!!
我们在了解 U7A 输出配置时遇到一些困难、U7A 的输出取决于 D5和 R49。
我们测试了一些情况,如下所述:
| TP29 | TP21. | U7A 引脚#2 | U7B 引脚#7 |
| 10mV | 149mV | 47.4mV | 198mV |
| 20mV | 155mV | 50.2mV | 204mV |
| 30mV | 161mV | 53.6mV | 212mV |
| 40mV | 168mV | 57.6mV |
223mV |
我们已经浏览了 TLC2272的数据表、但我们找不到输入输出关系。
请在此为我们提供指导。
如果您需要更多信息、请告诉我。