This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 竞争对手调查

Guru**** 2514835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786636/competitor-survey

主题中讨论的其他器件:TLV3501

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TI 是否有相同或相似的功能解决方案可替代 LTC6752?

因为我无法在交叉参考上找到它。

欢迎提出任何建议。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    哪个"破折号"版本? 它们是否需要差动输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们一段时间内没有看到对此线程的响应、因此我将关闭该线程。 如果您需要其他支持、只需点击"回复"即可重新打开该主题。
    谢谢
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉耽误你的回答。

    请参阅我们的设计、如下所示

    那么、TI 有解决方案可以替代它吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最接近的匹配是我们的 TLV3501。 它不是引脚对引脚兼容的、但性能相似。 从原理图中可以确定它们是否正在使用任何特性引脚。 它们似乎只是使用比较器功能。

    卡盘