This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:TLV274过热

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787663/tlv274-over-heating-of-tlv274

器件型号:TLV274

您好!

在我的定制设计 PCB 上、我使用多个 TLV274类型运算放大器来执行 Howland 电流泵配置。 其中8个是 TLV274中仅有2个过热。 所有这些都是+5V 和-4.2V 电源。 我已检查所有信号和电源连接。 没有短路和异常连接的迹线。 我附加了 TLV274使用 Howland 电流泵的原理图。 那么、问题的发生原因以及解决方法是什么呢?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alpaslan,

    通过查看原理图、这个问题并不明显。 其他电路是否完全相同? 更改零件是否有帮助(A-B-A 交换)? 这是新设计吗? 您能否测量工作设备和过热设备上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的回复! 我定义了在测量连接的 IC 作为该运算放大器的输出后、连接的 IC (MUX)封装与其数据表布局不匹配。 因此、该运算放大器输出将信号馈送到 MUX 的错误输入。 我在移除多路复用器时解决了该问题。 现在、我将进行新的电路板设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpaslan、

    不用客气。