This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:BUF634A 是否适合第8个 BPF 应用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787839/buf634-are-buf634a-suit-for-8th-bpf-application

器件型号:BUF634

你(们)好,先生  

我的客户应用如下、需要 V+为15V/V-为-15V。

 第8个 BPF

输入25KHZ 方波3.3V

滤波器带宽2KHz

输出波形为正弦波。 相位0度。

BUF634A 是否适合这种 8 BPF 应用? 或者是否有更适合此类应用的 IC。

                                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、为什么要在+/-15V 电源上使用具有3.3V 输入的单位增益缓冲器。 您是否期望增益、您是否需要比3.3V 输入方波更高的25kHz 输出波形? 通常、您会在早期阶段使用可能为5V 电源的运算放大器级、如果您仅需要具有最后阶段增益的+/-15V 更高输出摆幅、则会使用该运算放大器级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您是否仍然需要帮助、或者 Michael 的回答是否帮助您找到了所需的器件?

    谢谢!
    卡兰