This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:VCM 最小值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787446/xtr105-vcm-min

器件型号:XTR105

早上好、

我使用 XTR105与 RTD、压电桥和电位计一起使用、没有任何问题。

在新应用中、我将一个湿度传感器(Homeywell HIH-4000-001)连接到 XTR105的 Vin 输入端、该原型正常工作。

我再次检查了这些值、发现 Vin+信号从0.67V (RH 0%)到3.24V (RH 100%)、Vin-固定为0.67V、所有相关 IRET 引脚。

我一直认为 Vin+和 Vin-必须比 IRET 电压大1.25V、如数据表规格。

我出什么问题了?

谢谢

Davide

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davide、

    感谢您的发帖。 为了更好地理解这里的问题、您能否与我分享原理图(最好是在 TINA Spice 中构建)?

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的重播、现在我无法生成 TINA Spice 格式的原理图。 我不使用此仿真器。

    我附上 pdf 和 ASCII 格式的文件、希望您可以使用这些格式之一。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    我看不到附件。 您可以将此信息发送给我、以便我查看您的电路/配置吗?

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2870.RH420MA_5F00_2.pdfGoodMorning Tamara、

    这 是我第三次尝试向您发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    1.25V 数据表规格意味着 XTR105可保证在输入电压>=1.25V 的情况下工作。 但即使输入电压较低、它也能正常工作。 当然、您不应依赖任何其他 XTR105也可以在较小的输入电压下工作。 我强烈建议将输入电压增加到>=1.25V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    谢谢、我本来应该这么做的、但我不确定。
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davide、

    感谢您的附件、我现在可以看到。

    根据 Honeywell 数据表、在5V 电源下:
    0%时的输出电压为0.826V、但您会看到0.67V。

    请将输入电压增大到>=1.25V 并进行测试、让我知道结果。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您花时间解决我的问题。

    对于 XTR105的+Vin 引脚、0.826Vout 变为0.67Vin、因为存在 R3 (20K)和 R9 (100K)。

    如果增加+Vin >=1.25V、则传感器的4.5Vmin 电源对于测试来说相对容易、我确信它可以正常工作。

    现在正在生产的电路板上的所有移动都是不同的。

    我无法预测计时。

    再次感谢你。

    Davide