请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF634 A1/A2/A3是三个控制环路、A3是最内部的环路、其带宽为20MHz、A2是倒数第二个环路、因此根据数据表、我认为其带宽应在20MHz/4=5MHZ 以内。 假设:R2 = 100k 且 C2 = 10pF、低通滤波的截止频率为159KHZ。 但 A1是最外圈、因此其带宽为159kHz/4=40kHz。 当 R1 = 100k 且 C1 = 100pF 时、低通滤波器的截止频率为15.9kHz。 但应用上述公式、R1×C1 = 100k×100pF 不小于 R2 ×C2 / 4 = 100k×10pF / 4。 我有什么问题? 希望帮助回答。