This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547EVM:OPA547EVM

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547EVM, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788143/opa547evm-opa547evm

器件型号:OPA547EVM
主题中讨论的其他器件: OPA547

尊敬的 TI 工程师

我想使用采用 OPA547EVM PCB 的改进型 Howland 电路。 我的目的是驱动几欧姆的 MEMS 电阻器、通常为10欧姆至500欧姆、甚至为1k 欧姆、交流电流时也是如此。 作为输入、我希望使用频率低于30Hz 的低电压函数发生器。 您认为 OPA547EVM 适合该用途是即插即用还是必须焊接不同的组件? 我想制造电路、但如果 TI PCB 合适、我只需购买它。 等待您的反馈。

感谢您的参与

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    OPA547 EVM 旨在适应改进的 Howland 电流泵组件。  您将在 EVM 用户指南的第 7节"改进的 Howland 电流泵配置设置"中找到相关信息。

    由于每个人的电路要求都不同、因此您必须从 EVM 板上/向 EVM 板上移除和添加组件、以满足您的电路设计要求。 这 确实需要适度的表面贴装组件焊接技能。 但是、EVM 确实提供了组装电路的最快路径、并且已经考虑了散热器要求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas

    非常感谢您提供清晰的反馈。 我的目的是进行实验室实验、因此我需要一定的灵活性、必须销售表面贴装组件、因为交流电源将是设置的一部分、所以我不是很简单。

    我将按照数据表的图10执行它。 考虑到我的电流要求、低频时电流最高可达 mA (散热较少)、您建议我订购 OPA 547或548吗?

    此致

    Ahmed

    PS 我们可以按照建议关闭其他查询

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    如果输出电流 很低、为几十毫安或几百毫安、OPA547非常适合该应用。

    请从您的结尾处关闭此 e2e 查询

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程