This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:通信错误

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786204/pga309-communication-error

器件型号:PGA309

大家好、

我想知道是否有任何其他资源来确定出现通信错误的原因。

我们目前拥有3个 PGA309 MultiCal Systems、并在各种产品中使用309。 我们的一些设备在一个站点存在通信问题、但在另一个站点连接正常2. 所有3种设置完全相同、因此我对问题可能由什么原因引起感到困惑。

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我们提供 PGA309EVM 和相关软件;但除了 PGA309 MultiCal 系统和相关软件之外、我们没有其他工具。

    如果有更多有关症状、GUI 快照或您可能看到的错误的信息、我们可以提供建议以帮助您调试问题。

    非常感谢、

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们拥有 PGA309EVM、能够连接此评估单元并对其进行编程。 我们自己的单元围绕 PGA309进行设计、无论出于什么原因、都不会进行校准。

    用于校准 PGA309的文件之前已经被多次使用并且运行完美。 即使在一周前、此精确药柜也校准了其他药柜、但由于某种奇怪的原因、它在快速扫描期间显示"通信错误"。

    我将设备移到了另一个工作站、它们可以连接、但由于设备的校准要求、我们必须将工作站移至非工作站。

    移动 MultiCal 系统时、它停止工作。 现在完全相同的设置不再起作用。 相同的万用表、相同的电源、相同的计算机、相同的多层系统。

    由于缺少错误代码、因此相对而言、无法识别"通信错误"的确切含义。

    是多层设备与计算机之间的通信吗? DMM 和计算机? 多校准系统的单元?

    我们目前正在阻碍生产、需要立即解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前正在通过直接电子邮件/电话会议讨论此查询。

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于现在正在内部讨论这一点、我们将关闭此主题