This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547EVM:OPA547EVM

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788147/opa547evm-opa547evm

器件型号:OPA547EVM
主题中讨论的其他器件:OPA547

根据我之前的请求,我希望驱动10至200mA 的电流,以便在交流电阻器中加热几欧姆电阻器。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    当然、OPA547能够提供该级别的电流。 但是、请注意、改进后的 Howland 电流泵必须设计为特定的峰峰值输出电流范围。 如果需要、您将能够通过在输入电压驱动器上进行回退来降低该峰峰值电流电平。

    如果我们继续 讨论 OPA547 、进行一个 e2e 查询、那将是最佳选择。 因此、如果您可以结束此查询、我们可以 将我们的讨论继续发送给您的另一个 OPA547 e2e 查询。 这将有助于 我们在 TI 进行跟踪。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程