This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:VGA 拓扑检查

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787916/ths7372-vga-topology-checking

器件型号:THS7372

大家好、

我们的 VGA 拓扑理念如图所示、包括 VGA 源极、VGA 开关(PI3V713)、VGA 热插拔检测 IC (PI3VST01)和 VGA 缓冲器(THS7372)。

  1. THS7372 VESA 兼容 R/G/B (VGA)缓冲器吗?
  2. 并联电阻值和传输线路阻抗值如何? 对 THS7372而言是否正常?
  3. 如果拓扑是 THS7372、则输出两个视频、一个 VGA 连接器。 在近端(MB),另一端位于远端(系统前面板),两条视频线路长度不匹配的限制是什么?

    拔下任何一根 VGA 电缆时有什么副作用?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    1.您能为我列出 VESA 合规标准吗? 数据表没有提到此器件符合 VESA 标准、因此我不确定。
    2.数据表中有一个应用信息部分,如果您阅读了该部分,它将帮助您了解变速器电阻器的值。 典型值为75欧姆、因此使用37.5R 传输线路会导致问题、除非其匹配。
    3.我不是这个部分的专家,但我会设法找到更多的东西,然后再找你。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为我们的视频设备应该符合 VESA 标准、因为这更符合物理安装介质的要求。

    我在原理图中看到、VGA 连接器附近缓冲器输出上的75 Ω 端接是分流器而非串联的。 我将把该原理图更改为75欧姆串联、此时电阻器接近 THS7372输出。

    对于驱动两条视频线路、我建议查看 THS7372数据表中的图88。

    谢谢!
    卡兰