This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:如何驱动用于形态应用的压电致动器

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788139/drv2700evm-how-to-drive-a-piezo-actuator-for-morphing-applications

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!

我是一名航天工程学生、我正尝试使用 DRV2700EVM 来驱动 S118-J1SS-1808YB 压电弯传感器、以用于变形应用。

原因是去年另一名学生找到了这个司机、但最终她没有使用它、我不确定我从手册中了解布线到底是如何用于我想要的目的的。 我可以同时使用外部电源和 USB 电源、但我在其他文章中看到、GUI 在 Windows 10中无法正常工作。

因此、我想知道是否有人在使用 DRV2700EVM 驱动传动器时有更详细的接线图、或者可能有图片或视频、以便我可以看到接线和连接、因为我在互联网上找不到任何东西。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angel、

    欢迎使用 e2e。
    您是否已经尝试过电路板? 您是否尝试安装触觉控制台并尝试使用 DRV2700EVM?
    如果您无法将电路板与 GUI 连接、您还可以执行以下操作:
    -JP5和 JP6开路。 以断开 PWM 与 MSP430的连接
    - JP9在 PU (底部)位置短接。 以启用 DRV2700

    根据您要用于驱动压电式的信号类型、您可以使用模拟输入连接器和用户指南第5节:www.ti.com/lit/ug/slou403c/slou403c.pdf#page=15中的建议配置之一
    如果您有一些更具体的问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器