This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4388:AD 转换前用于 SE 至 DE 信号转换的四路放大器

Guru**** 2783975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4388, TMS320F28377D, OPA2320, OPA4350, OPA4322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785436/opa4388-quad-amp-for-se-to-de-signal-conversion-prior-to-ad-conversion

器件型号:OPA4388
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DOPA2320OPA4350OPA4322

您好!

我正在研究 OPA4388四通道器件、该器件用于在将单端(SE)信号馈送到1Msps 16位 SAR ADC 之前将单端(DE)信号转换为差分端(DE)输入。 这是用于实现 SE 至 DE 转换的好器件吗? 就设计规格而言、这是否是一种过度使用? 假设该器件适用、我假设如果使用四通道1Msps 四通道同步 ADC、我需要2个 OPA4388才能实现这一目的?

供参考、我将电路板模拟侧的 SE 输入送入 Delfino 的16位 SAR ADC 进行转换。 链接至讨论内容如下。 谢谢。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/777758

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我们所讨论的确切1Msps 16位 SAR ADC 是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我们将 SE 输入送入 TMS320F28377D 的板载16位 SAR ADC 以进行同步采样。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我可以对此查询有更新吗? 我们将在下一个工作周内锁定设计。 请提供建议。 谢谢。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、
    OPA4388在1Msps 采样率下的速度不够快、无法稳定在16位分辨率范围内。 如果您在反相配置中使用运算放大器、请查看 OPA4350 (38MHz 的 GBW)、而对于同相配置、您应该使用零交叉运算放大器、如 OPA2320或 OPA4322 (20MHz)。