This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:OPA189是否可以在不失真的情况下输出30V 正弦波移相器90度?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA189, UAF42, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786362/opa189-may-opa189-can-output-30v-sinewave-phase-shifter--90degree-without-distortion

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: UAF42OPA551

你(们)好,先生  

OPA189是否可以在90度范围内输出30V 正弦波移相器而不失真?

我的客户输入是  单端 Sinewave 25KHz / 15V。

                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您的意思是这样吗?

    e2e.ti.com/.../0763.chen.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    Kai 提供了非常好的 OPA189解决方案。 尽管电路产生的失真水平可能非常低、但它不会无失真。 有必要测量失真并确定产生的电平是否足以满足应用要求。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复。

    客户有另一个缓冲区请求、如下所示:
    输入25KHZ 正弦波24Vpp。 输出30Vpp。 输出相位为0度。
    V+15V/V-15V。

    是否有建议部分?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    使用+/-15V 电源时、无法在输出端获得恰好为30Vpp 的电压。 任何运算放大器都无法实现这一点。 使用 OPA189和10k 负载时、您将与电源轨保持高达110mV 的距离。 查看 OPA189的数据表(第9页)。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    如 Kai 所示、没有任何由+/-15V 供电的运算放大 器可提供30Vpp 输出。 您可能需要使用 +/-18V 电源为运算放大器供电、或使用与之接近的电源、具体取决于特定运算放大器的输出摆幅能力。 如果正弦波要实现低失真、则输出必须保持在其线性工作范围内。 任何削波都会增加失真。

    如果您希望运算放大器电路生成25kHz 正弦波并提供合理精确的0度和90度 输出、则可以 应用 UAF42有源滤波器电路 (也有180度相位输出)。 您必须跟随具有 更高电压的运算放大器的两个 UAF42输出来获得30Vpp 电平。

    您可以在此处找到 UAF42应用手册:

    OPA551等较高电压的运算放大器可轻松提供30Vpp 输出。 如上所述、其电源电压必须高于+/-15V。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa551.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程