主题中讨论的其他器件: UAF42、 OPA551
你(们)好,先生
OPA189是否可以在90度范围内输出30V 正弦波移相器而不失真?
我的客户输入是 单端 Sinewave 25KHz / 15V。
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chen、
您的意思是这样吗?
Kai
您好、Bogey、
如 Kai 所示、没有任何由+/-15V 供电的运算放大 器可提供30Vpp 输出。 您可能需要使用 +/-18V 电源为运算放大器供电、或使用与之接近的电源、具体取决于特定运算放大器的输出摆幅能力。 如果正弦波要实现低失真、则输出必须保持在其线性工作范围内。 任何削波都会增加失真。
如果您希望运算放大器电路生成25kHz 正弦波并提供合理精确的0度和90度 输出、则可以 应用 UAF42有源滤波器电路 (也有180度相位输出)。 您必须跟随具有 更高电压的运算放大器的两个 UAF42输出来获得30Vpp 电平。
您可以在此处找到 UAF42应用手册:
OPA551等较高电压的运算放大器可轻松提供30Vpp 输出。 如上所述、其电源电压必须高于+/-15V。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa551.pdf
此致、Thomas
精密放大器应用工程