This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:为什么建议的最高环境温度仅为105°C?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1200-Q1, AMC1301-Q1, AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787808/amc1200-q1-why-the-recommendation-max-ambient-temperature-is-only-105-degree-c

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1200AMC1301-Q1AMC1311-Q1

你(们)好  

在 AMC1200数据表中、绝对最大额定值、最大结温 Tj 为150°C

但在推荐的工作条件下、最高工作环境温度仅为105摄氏度、为什么该数据不是125摄氏度?

该器件是一款低功耗器件、请查看下面的数据表、最大功率损耗为44+38.5=82.5mW

Ploss * RJA=82.5mW*102.8油脂 C/W=8.48度

TJ=105+8.48=113.48脱脂 C、 远低于150脱脂 C

如果选择 125°C 的最高工作环境温度

TJ=125+8.48=133.48脱脂 C 、也低于150脱脂 C、它仍然可以满足 最大结温限制。

现在、客户想知道 AMC1200-Q1的最高工作环境温度有何限制?  AMC1200-Q1能否在125°C 的环境温度下工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    如 AMC1200-Q1数据表中所述:

    具有符合 AEC-Q100标准的下列结果:
    –温度等级2:–40°C 至105°C

    最高温度范围不大于105°C、因为它未达到105°C 的温度要求 高于105°C 时、我们无法保证器件的性能。 如果客户需要能够处理125°C 温度的器件、我建议他们查看用于电流感应的 AMC1301-Q1或用于电压感应的 AMC1311-Q1。