This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:有关用于电导率测量的 OPA380 TIA 配置的后置问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787652/opa380-post-question-about-opa380-tia-configuration-for-electrical-conductivity-measuring

器件型号:OPA380

大家好、我正在运行随附的.tsc 文件、您可以在以下主题中找到该文件、  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/750620#pi320995=2

当我更改电阻器 R2时、没有任何变化。

我的目的很简单。 我想使用 PWM 驱动该电路、并将流经 R2的电流视为输出电压。  

我还尝试运行 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/598784中给出的电路

这种结果也不好。 输出电压不稳定、它会按时间成帧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismail、

    我找不到.tsc 文件。 您能不能连接它、这样我就能看到您所讨论的电路。 我在第一个 E2E 帖子中看到了一些原理图、但我看不到任何 R2电阻器、因此我不清楚您要问什么。 在您发布的第二篇 E2E 文章中、Kai 似乎帮助您了解了为实现稳定电路而需要添加的电阻器和电容器的原理图。 我不清楚你要做什么或要实现什么。

    请为我提供您当前原理图的.tsc 文件。 此外、请向我提供输入和输出电压要求、输入信号的频率和类型以及您尝试进行的电路设计。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、您可以在此处找到 TSC 文件。
    e2e.ti.com/.../ismail.TSC
    VG1是输入。 它可以是40kHz (或更低) PWM 信号。
    此电路的目的是将通过 R2的电流转换为电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    在我的原始 TSC 文件 R2和 C1中被定义为"控制对象"。 它们在循环中运行并接受不同的值。 您不能简单地通过更改原理图中的值来更改 R2。 您必须改为更改"控制对象"的定义。 点击"Analysis"按钮、然后点击"Select Control Object"。

    或尝试此文件:

    e2e.ti.com/.../ismail1.TSC

    在此文件中、我删除了控制对象。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们! 我没有注意到...  

    现在、我有不同的问题。 输入信号需要是双极的、以防止极化。 现在、我将介绍如何将 PWM 转换为双极信号。