主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 INA826
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我确实使用 INA826对简单仪表电路进行了仿真、如图1所示。 对于仿真、INA826的输出直流分析为2.55V。 我实际上使用 INA821来实现、并使用 INA821的直流分析进行测试。INA821的输出变为5.0V。 没有短路、其他节点电压与实际设置中的仿真相同。 两种情况下的增益均设置为1000。由5V 单电源供电、Vref 设置为2.5V。 您能帮助我了解这种情况吗?
图1.