This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:焊球成分

Guru**** 2804625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785924/lm2901-ball-composition

器件型号:LM2901

我们的客户询问以下问题以注册使用镍的器件、您能告诉我们详情吗?

材料: LM2901PW

1、使用镍接地或不接地。 :是/否

μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

3.热处理,如退火或非热处理: 是/否

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    您可以从此页面查看任何器件的材料成分:

     http://www.ti.com/materialcontent/home

    请务必单击器件的"TI 器件型号"列表、获取包含完整内容的第二页。

    以下是 LM2901的结果

     http://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=24406&opn=LM2901PW

    镀层厚度并不那么简单、因为厚度会因所用封装材料而异-这会因器件而异。 我们必须在内部对此进行查找。

    引线框是镀镍 PdAu 的铜。 NiPdAu 镀层厚度最小为0.5um、最大为2.02um

    请参阅封装信息页面以了解建议的焊接、尤其是在"一般封装信息"部分。

    http://www.ti.com/support-packaging/packaging-resources/SMT-and-application-notes.html

    我不确定问题1。 请详细说明一下吗?

    #2 -您是否在问零部件是否退火? 或者他们是否需要客户进一步退火?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul San

    感谢您的评论。
    很抱歉、我犯了一个关于所用材料的错误

    我们的客户询问我们以下问题、以注册使用 Sn (非 Ni)的器件。

    通过查看以下网站、我可以找到有关使用铅和焊球涂层材料的信息。
    LM2901PWR 具有 Cu 和 NiPdAu 或 Cu 和 Sn、对吧?
    www.ti.com/.../pinout-quality

    如果使用 Sn、我有一些问题是我问的。

    1、使用镍接地或不接地。 :是/否
    >本设备使用镍进行涂层:是/否

    μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

    3.热处理,如退火或非热处理:是/否
    ⇒我问您是否有部件退火。

    如果您有任何疑问、请与我们联系、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!

    1.本设备使用镍进行涂层:是

    μm 最外层镀层厚度:小于10 μ m (最大2.02um)
    NI = 0.5um 最小值
    PD = 0.01um 最小值
    Au = 0.003um 最小值

    3.热处理,如退火或不退火:检查

    我认为关于镍和退火的问题是关于锡须?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul San

    感谢您的更新。

    >2. 最外层镀层的 μm:小于10 μ m (最大2.02um)
    >Ni = 0.5um 最小值
    >PD = 0.01um 最小值
    >Au = 0.003um 最小值

    Sn 的情况如何?


    >3. 热处理,如退火或不退火:检查

    请在4月6日之前提供支持吗?

    >我认为关于 Ni 和退火的问题是关于锡须?

    可能是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    否  NiPdAu 未退火。

    对于 Sn 镀层、应退火:

    为了缓解晶须生长的问题、德州仪器完成了以下工作:
    –确定最小镀层厚度为8微米,标称厚度为12微米。
    –在电镀24小时内,在150°C 下建立了1小时的板后退火。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul San:

    感谢您的确认。

    我有最后一个问题要问。

    镀层镀层 μm μm:10 μ m 或以上/小于10 μ m

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!

    标称值为12μm μ V、最小值为8μm μ V -因此它取决于您是要使用标称值还是最小值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul San:

    感谢您的回复!

    此致、