This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2822:运算放大器的较新替代品

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2822, OPA820, OPA690, OPA835, OPA2889, OPA837, OPA2890, OPA838, OPA890, OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786933/opa2822-newer-alternatives-to-opamps

器件型号:OPA2822
主题中讨论的其他器件: OPA820OPA690OPA835OPA2889OPA837OPA2890OPA838OPA890OPA836

大家好、团队、

我正在寻找 OPA2822、OPA690、OPA820等我们的几款运算放大器的较新替代产品。 它们都很过时、正在考虑是否有较新的替代品、这些替代品具有低功耗(5mA)、快速、低成本和低噪声2.0nV/√Hz。

任何建议都将非常有帮助。

提前感谢您、

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好、虽然这些内容过时、但在某些方面仍然是+/-5V 选择的领导者。 在本文中、我对与获得转换增强功能相关的 VFA 拓扑进行了广泛的审查。 有些器件(OPA890和 OPA2890)后来只有双通道器件 OPA2889。 然后、使用 OPA835、OPA836以及最近使用单个5V 电源的 OPA837 (和 Decomp OPA838)进入负电源轨输入 RRout、当然还有 FDA。  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=564967&page_number=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    Michael 的回答是否能帮助您解决这些部件的问题? 您在寻找低功耗(5mA)、快速、低成本和低噪声2.0nV/√Hz 的具体原因吗? 或者、您是否看到过任何具有这些功能并想要更换的竞争对手器件?

    谢谢!
    卡兰