This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:用于比较器的任何替代运算放大器、可与 MSP430配合使用

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6772, TLV3702, TLV6703, MSP-EXP430FR2355, LM2903, TPS3700-Q1, TLV6700, TPS3700, TLV6710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787356/lm358-any-alternative-op-amp-for-a-comparator-to-work-with-msp430

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2LMC6772TLV3702TLV6703MSP-EXP430FR2355LM2903TPS3700-Q1TLV6700TPS3700TLV6710

嗨、大家好。 我正在使用 MSP-EXP430G2。

我正在寻找一个可用作 MSP430开关的运算放大器。 我已将电位器连接到 V+。 正如您看到的、该比较器电路在我更改 V+时将输出电压设为3.3V。

VOUT 连接到 MSP430、我想触发一个中断。

我发现 TI 的大多数运算放大器都支持高电压电源。 对于可用作比较器的低功耗运算放大器、它可以成为 MSP430 Launchpad 的数字开关、是否有建议? 我更喜欢使用 PDIP-8封装、以便能够将其立即插入试验电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    搜索 RRIO OPAMP。 RRIO 意味着在输入和输出端从轨到轨摆动。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    以下是支持低电压的 PDIP 通用放大器列表:
    www.ti.com/.../products.html

    我能不能问您为什么不寻找专用比较器? TI 制造的比较器会很好、出于各种原因、我们通常不建议将运算放大器用作比较器。
    www.ti.com/.../overview.html

    希望这有所帮助、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    一些建议:

    LMC6772 (需要输出上的上拉电阻器)
    TLV3702 (无需上拉)

    我还建议将10k 电阻器与 V+输入串联、以便在发生故障时限制流入引脚的电流。

    您真正需要的是 TLV6703、但它采用 SOT-23-6封装。 SOT-23转 SIP 或 DIP 适配器广泛可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Paul Goedeke"]我能否问您为什么不寻找专用比较器?

    哦、我为这个 Paul 感到抱歉;实际上、我认为我总是需要使用运算放大器创建一个比较器。 我不知道 TI 销售的比较器。 感谢您的告诉我!

    我认为 LM2903P 将为我的场景做好准备。

    我可以在关闭此主题之前询问这些问题吗?

    尽管我使用的是 MSP-EXP430G2 Launchpad、但我可能会切换到 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad、因为这是四个可配置的智能模拟组合模块(12位 DAC 和 PGA)。 我想用 DAC 控制 Vref。

    Q0:我可以将 DAC 输出连接到 Vref 吗?

    Q1:上述电路是否适用于 MSP430 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Paul Grohe ]*您真正想要的是 TLV6703、但它采用 SOT-23-6封装。 SOT-23转 SIP 或 DIP 适配器广泛可用。[/QUERP]

    哎呀、我没收到这个回复。 感谢您的介绍。

    但是、我不明白如何正确使用它;如何设置基准电压?

    例如、当感应输入超过1.2V 时、我希望输出为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您不能更改电压基准、但可以使用电阻分压器更改输入电压、如上图17所示。

    您可以选择分压器分压比、以便您所需的跳闸阈值在分压器抽头处产生400mV 的电压。

    此工具允许您选择电阻器:

    www.ti.com/.../volt_div3.htm

    您可以在"输入电压"字段中输入所需的阈值电压(1.2V *)、在"所需输出"字段中输入0.4V。

    "电阻器序列"设置是指电阻器容差、"E96"是"1%值"、"E24"是"5%"值。

    "电阻器标度"设置基极电阻值的乘法器。 由于您正在监控电源、并且您不希望产生过大的负载、因此应选择几百千欧到几兆欧范围内的电阻器。 选择"10000"(从底部第三个)。

    结果是 R1 = 240k、R2 = 120k。 *

    您无法在原始电路中使用 LM2903、因为它不是"轨到轨"输入(如 Kai 所述)、并且具有输入电压限制。 在室温下、它只能接受最高低于 V+ 1.5V 的输入、在3.3V 电源下最高可接受1.8V 的输入。 我建议使用的器件是轨到轨输入。

    您可以使用5V 电源轨为 LM2903供电、这将为您提供3.5V 输入范围、这是可以接受的-但在低温下会出现问题。 您还可以在 V+上添加一个分压器并更改 Vref 电压-这基本上就是 TLV6703所做的。

    您尝试执行的操作称为"电源监控器"。 TI 有许多器件仅用于此应用。 遗憾的是、它们都采用非常小的封装:

    www.ti.com/.../overview.html

    *从原始帖子更正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul。 非常感谢您的帮助!

    [引用 user="Paul Grohe ]\n 您尝试执行的操作称为"电源监控器"。 TI 有许多器件仅适用于此应用。[/quot]

    感谢您注意到这一点。

    [引用 user="Paul Grohe "]您无法更改电压基准,但可以使用电阻分压器更改输入电压,如上面的图17所示。

    Q0:嗯、我有点注意到没有电源监控器产品可以提供更改内部电压基准的选项?

    例如、TPS3700-Q1看上去很不错、但它具有固定的400mV 内部基准电压。

    问题1:那么、这种情况如何呢? 由于 TI 有一个数字电位器、我是否可以将数字电位器连接到电源监控器的输入以控制阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A0:您更改三个电阻器以设置阈值。 TLV6700是 TPS3700规格更严格的版本。

    本电路指导手册将向您展示如何计算窗口比较器的电阻器值:

    www.ti.com/.../snva832

    (应用手册中显示的 TLV6710是18V TLV6700的36V 版本-功能相同)

    答1:也许吧。 这是可能的、但需要注意一些事项。 请记住、基准的精度将取决于源(电源)。 POT 的"端点"可能无法超过其电源电压、因此请务必检查输入限制。 将电位计替换为可调电阻器时、分压器中的"R2"会更安全。 此外、如果"POT"没有 EEPROM 存储器、并且在加电后可能需要一些时间启动、则必须在加电时重新对其进行编程。 还有一个最小电源电压、"POT"电源需要通过该电压才能开始工作。 一体式监控器应独立于处理器。 如果您遇到使用可编程电位计进行调节的所有问题、则只需使用外部或内部 DAC 即可。