This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702QML-SP:LMH6702最大输入电压

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782909/lmh6702qml-sp-lmh6702-maximum-input-voltage

器件型号:LMH6702QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH6702

下午好!

我将此放大器用于激光雷达系统的前端电路。  我是交流耦合到 LMH6702的、并提供+/- 5V 电源轨。  通常、我们将馈送最大为900mV 的15ns 脉冲。  但是、在仪器上、我们具有与检测器相关的 EMI/EMC 易感性。  根据我提供的数据、有人能告诉我该器件的最大输入脉冲高度可以安全地达到多少?  我在数据表中找不到任何有关这方面的信息。

一如既往、感谢您的帮助!

Dave Durachka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    是的、我同意您的意见、数据表中没有任何内容。 检查我们的质量资源、了解我们是否有任何信息。 明天或星期一将回来。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表确实提供了1000V (人体放电模式、100pF、1.5kohm)的"ESD 容差"绝对最大规格。 这是器件在规定的人体放电模式测试条件下可承受的最大脉冲高度。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小心、 ESD 额定值是指引脚在所有引脚组合之间存在间隙的空白处浮动、从而确保引脚上的导流二极管将能量吸收到吸收器件中、并且器件在前后不显示直流参数变化-与无关 原位过驱、  

    LMH6702是一种电流反馈设计、在输入端具有开环缓冲器、指定 V+输入可以进入 RR 输入。 线性性能并不是很好。 但是、V-节点将跟随 V+直至其饱和。 比电源低3.8V 时发生的情况? 一旦达到饱和、如果 V+输入由电源供电、则反向偏置电压累积至高达3.8V 的总电压。 问题始终在于 Vebo 是一个晶体管。  

    在中、ABSmax 表示 V+可以进入 RRinput、我想这意味着没有任何东西会发生故障-也许、  

    如果您需要简单地讨论 CFA 块、我只是将我写的旧应用手册放入一篇文章参考、  

    http://www.ti.com/lit/an/snoa366b/snoa366b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMH6702的输入 针对短暂的 ESD 事件提供保护、但不针对输入过驱电压提供保护。  

    输入是施加到反相输入还是非反相输入?  您能否使用串联电阻器来防止输入电流过大?  

    作为一般准则、我要确保流入输入引脚的电流不超过10mA、并且不超过2V 的差分输入电压。  这是一个很难讨论的主题、但过压条件的性质将决定它可能引起的损坏程度。  

    TI 确实拥有瞬态电压抑制器件产品系列、但我对该产品系列的了解不够、无法提出建议。  

    此致、

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loren、该+/-2V 最大差分来自 VFA 输入上的背对背二极管、 这是一个 CFA、其中 PDS 在 absmax 中表示可以在 V+输入端施加满电源电压、并且由于电流镜饱和电压比电源低约3.8V、V-输入将停止跟随-那么问题是是否存在过压 通过 V+到 V-器件的分布方式不会使 Vebo 成为晶体管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们 确实使用 背靠背二极管来保护 LMH6702上的输入。   Vcc 的绝对最大电压是共模输入范围-即两个输入接近相同的电压。  根据我对该器件的经验、我建议不要超过+-2V 的差分输入电压。  

    此致、

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Loren、很好的输入、可能应该出现在 AbsMax 表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家对这一主题的讨论、非常感谢大家花时间参与讨论。  我会将此绝对最大值保留在我的备注中、供当前和将来使用。