This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318-N:单电源的输入电压范围

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM318-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787483/lm318-n-input-voltage-range-for-single-power-supply

器件型号:LM318-N

您好!

LM318-N 的最大电压为+-20、 输入电压为+-15V。

那么、它能否支持+40V 和+30V 输入的单电源?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 CT

    是的、该器件可以使用单个+40V 电源。 输入电压需要至少比 VEE 高5V、比 VCC 低5V、因此对于+40V 单电源、输入电压需要高于5V 和低于35V。

    我希望这一点很清楚、
    Paul