This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:我们可以使用 OPA695替代 AD8065吗?

Guru**** 2573525 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA2810, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787317/opa695-can-we-use-opa695-replace-ad8065

器件型号:OPA695
主题中讨论的其他器件: OPA2810OPA810

您好:

   我们可以使用 OPA695替代 AD8065吗? 还是有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关该应用的更多详细信息? 或者您有原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、OPA695更接近 AD8009、AD8065是单通道 FastFet 器件、如果有的话、其中一个 OPA2810可能适用-(如果有的话、这将是 OPA810)。 OPA695与 AD8065之间有许多差异、但如果应用的总电源电压为12V 或更低、并且可以处理从相对较慢的 JFET 输入 AD8065到1GHz 双极 CFA 的过程、很可能-没有太大意义、但可能也有。