This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100的精度较低

Guru**** 2782065 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778993/amc1100-lower-accuracy-on-amc1100

器件型号:AMC1100

DEA rSIR、

我们正在评估 AMC3100DWVR、并请求您的支持以提高线性可测量范围。

目前、我们获得了以下精度。

电压范围

精度

100 - 200

+/-1

200 - 300

-5.

300 - 600

-15

600 - 800

-30

此致、

穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    在您的表中、缺少单元。

    您能否展示 AMC1100电路的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    是否已解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    还没有。 正在等待最终客户原理图文件进行审阅。

    此致、

    穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    请参考原理图并分享您的反馈。 问题尚未解决。

    此致、

    穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    如数据表的图33所示、VDC-和 GND 之间是否有直接连接?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的。 它直接连接-VDC 和 GND。

    此致、

    穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    对于电压检测应用、AMC1100的输入阻抗相对较低。  

    可以通过两种方法来提高精度。 可以执行校准、也可以减小分压器电路中的电阻。  

    如需澄清,请参阅5. 从本白皮书的设计步骤部分: http://www.ti.com/lit/an/sbaa321/sbaa321.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    您如何测量精度? 为此、您是否将其他电路连接到 AMC1100的输出? 差分运算放大器电路还是类似电路?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    测量 VDC+和 VDC-上的输入电压、并将其与 RA0和 RA1上的电压乘以增益进行比较。

    AMC1100输出端不使用额外的电路或差分放大器。

    此致、

    穆苏-西