This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:在配置为电流输出模式时连接未使用的 IA 输入

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786455/xtr305-connection-of-unused-ia-inputs-while-configured-as-current-output-mode

器件型号:XTR305

您好!

我仅在电流输出模式下使用 XTR305。 不使用 IA、因此会按照数据表的建议将 Iout 连接到 GND。

当需要最低功耗时、建议将未使用的 IA 输入、Iain+、Iain-、RG1和 RG2连接什么?

谢谢、

将军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TKO、

    数据表的图41和图42 p.23中显示了推荐的电压输出和电流输出电路。  在电流模式下、M1设置为低电平(或保持未连接状态)、M2设置为高电平。  IA 在 Iout 引脚上提供与 IA 输入端电压成正比的电流、可用于监控负载电压。 只要您遵循建议的电路、就不会产生额外的电流消耗。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamara、

    我不清楚虚线的含义。

    我能否将 Iain+和 Iain-连接到 GND 并使 RG1和 RG2悬空?

    提前感谢您
    将军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TKO、

    我现在理解您的问题、感谢您的澄清。 如果您根本不使用 IA、请将所有四个引脚保持悬空。

    由于 RGAIN=无穷 大、 因此从数据表方程式(5)中删除了 IIA=0

    Tamara