This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:校准寄存器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785791/ina226evm-calibration-register

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件: INA226

我刚刚开始使用 INA226EVM、我对如何设置配置寄存器有点困惑。

我有一个

分流电阻= 0.0025 Ω
总线电压= 4.84
分流电压= 1.978mV

这是否意味着 EVM 应计算近似值 电流= 79.12mA?

我已设置配置方法:当前 LSB
设置最大电流:500mA (这是我在设备上开始传输时的预期-当前处于待机状态)

但是 EVM 告诉我低 LSB:15.26uA 和高 LSB:122.1uA。 当我将电流 LSB 设置为15.26uA 时,电流= 192mA? 哪一项比我预期的要高得多? 只有当我将电流 LSB 设置为6.5uA 时,我才会得到大约80mA 的预期电流-??

当我将最大电流设置为100mA 时、低 LSB:3.052uA 高 LSB:24.41的范围-这使我的选择是6.5uA、但当我开始消耗更高的电流时、我打算怎么办? 我是否做了一些错误,这些当前录像的准确性如何?

我尝试阅读 INA226关于编程校准寄存器值的数据表-但是我仍然感到困惑?

请有人解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    下面 一个介绍该确切主题的视频;它可能更容易理解。

    在设置校准寄存器之前,您需要确定要测量的最大电流。 例如、如果 Imax=0.5A、则电流 LSB 至少为15.26uA。 选择 LSB 编号只有两条规则:规则编号1–它大于计算值、不会使校准寄存器溢出。 规则编号2 -选择 LSB、使校准寄存器值为整数。 规则编号1是必须的;规则编号2是可选的、但最好具有。

    在本例中、我们可以选择 LSB = 100uA、该电流最高可达3A。 相应的校准寄存器(05h)值为5000h。 对于80mA 的电流、电流寄存器(04h)的读数应约为0320H。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的回答!  

    我尝试了视频链接,但它不起作用?

    目前、我选择的电流 LSB 远低于根据平均分流电压得出的预期平均电流的较低范围。 我认为这是最好的方法,除非你有另一个建议?

    BTW:这是一款很好的工具、在电流和电压测量方面为我提供了很多帮助!!

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    很高兴您发现该工具很有用。

    您可以像选择一样选择 LSB。 它实际上并不重要、因为它只是一个比例因子。 只要(1)覆盖最大电流(2)校准寄存器不溢出,您就可以了。

    这是该链接。 或将以下 URL 复制到您的浏览器。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-15-programming-power-settings?keyMatch=ina226%20calibration&tisearch=Search-EN-Support

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Guang:

    感谢您的回复。

    我使用软件进行了不同的测量,如果我可以重新启动/清除当前统计图(特别是为了再次从0开始),那会很好吗? 我已经尝试过"清除图形"、但这似乎不起作用-每次我执行此操作时、相同的图形都会在下一次测量时返回!? 是否有任何方法可以在不关闭程序并重新启动的情况下执行此操作?

    还有几个其他 Qu。 如果你不介意…

    1."助记符命令调试"的用途是什么?如何使用它?

    此外,当我使“Scale Lengend”和“Curser Lengend”可见时,它们会显示在屏幕上,并且似乎无法增加窗口大小来查看这些????

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    这些是 EVM GUI 的限制。 它用于基本评估。 但是源代码是在线的;如果需要、您可以下载并使其更高级。

    此致、Guang